欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

车削刀片、表面涂层材质指南-技术信息

  • 2020.03.25 14:43:52
  • 米思米
  • 6247

车床 车削刀片・刀杆 车削刀片、表面涂层材质指南

 材料范围图

车削刀片、表面涂层材质指南-技术信息

 材料指南

表面涂层

颜色

膜被构成

特长

用途

超
硬
表

面涂层

C
V
D
表面涂

层

CA5515

金色

微细柱状
TiCN+Al2O3+TiN

通过微细的柱形状提高耐磨损性

能够应对钢加工用、精加工~重切削的宽范围

CA5525

金色

微细柱状
TiCN+Al2O3+TiN

通过微细的柱形状提高耐缺损性・耐磨损性

可用于钢加工用、重切削~断续加工

CA5535

金色

微细柱状
TiCN+Al2O3+TiN

通过微细的柱形状与高韧性超硬合金,提高耐缺损性

可用于钢加工用、重切削~強断续加工

CA6525

金色

微细柱状
TiCN+Al2O3+TiN

使用兼具耐损伤性与韧性的专用超硬合金

可用于不锈钢用、连续~断续加工

CR9025

金色

柱状TiCN+TiN

通过特殊的超硬合金提高耐缺损性,确保稳定的加工

最适用于钢加工用、切断、切槽加工

P
V
D
表

面涂层

PR660

金色

TiN

使用高韧性的特殊超硬合金,通过TiN系PVD表面涂层提高耐溶着性

能够应对钢・不锈钢・耐热铸钢宽范围的工件材料

PR830

金色

TiAℓN+TiN

通过TiAℓN系PVD表面涂层,大幅度提高高温稳定性与耐磨损性

最适用于钢加工用、钻孔加工

PR905

青紫色

TiAℓN

在高硬度特殊超硬合金上覆盖表面平滑的TiAℓN系PVD表面涂层

实现铸铁加工用、高能率且稳定的加工

PR930

灰红色

TiCN

在超微粒子超硬合金上覆盖高硬度TiCN系PVD表面涂层

用于钢加工用、低速域加工与精密加工

PR1025

灰红色

TiCN

在微粒子超硬合金上覆盖TiCN系PVD表面涂层

钢・不锈钢加工用,具备优秀的对溶着性稳定性,可实现长寿命

PR1115

红紫色

TiAℓN

在微粒子超硬合金上覆盖高硬度的特殊TiAℓN系PVD表面涂层,具备优良的耐磨损性与耐缺损性间平衡

最适用于钢加工用、切槽加工


材料种类

颜色

主要成分

特长

用途

金属陶瓷

TN60

亮灰色

TiCN+NbC

具备优秀耐缺损性与耐磨损性的金属陶瓷材質

可应对钢加工用、精加工~重切削

的宽范围

VC625

亮灰色

TiCN+NbC

运用提高韧性与耐热冲击性的母材,该高韧性材质可应对各类严酷条件下的使用

可应对精加工~轻切削加工

超硬合金

KW10

亮灰色

WC+Co

相当于K10的超硬合金

铸铁・非铁材料加工用、实现稳定加工

SXR10

亮灰色

WC+Co

具备优秀耐磨损性的通用材料

可应对钢加工用、精加工

SXR20

亮灰色

WC+Co

具备优秀韧性的通用材料

可应对钢加工用、中切削加工

CBN

KBN525

黑色

CBN

具备耐缺损性与耐磨损性

高硬度钢加工用、可实现断续切削与高速・高进给下的稳定加工


车削用刀片 表面涂层、材料种类对照表

 表面涂层对照表

规格分类记号

覆盖
种类

米思米

住友电工
硬质合金

三菱
材料

钨合金

日立
刀具

山特维克

肯纳

伊斯卡

分类

记号

P钢用

P10

CA

CA5515

AC700G
AC820P

UE6005
UE6010

T9005
T9015

GM8015
HG8010

GC4215

KC9110

IC9150
IC9250

PR

PR930
PR1025
PR1115

―

VP10MF

AH710

CY150
IP2000

GC1025

KC5510
KU10T

IC907

P20

CA

CA5515
CA5525
CR9025

AC820P

UE6110
UE6020

T9015
T9025

GM8020
HG8025

GC4215
GC4225

KC8050
KC9125

IC9250
IC9350

PR

PR930
PR1025
PR1115

AC520U
AC536U

VP15TF
VP20MF

AH710
AH730

CY150
IP2000

GC1025
GC4125

KC5525
KC7215
KU25T

IC907
IC908

P30

CA

CA5525
CA5535
CR9025

AC630M
AC830P

UE6035

T9035
T3130

GM8035
HG8025

GC4225
GC4235

KC5025
KC9140

IC9350

P40

CA

CA5535

AC630M
AC830P

UE6035

T9035

GX30

GC4235

KC9045
KC9240

―

M
不锈钢用

M10

PR

PR1025

EH510Z
AC510U

VP10MF

AH710

IP50S

GC1025
GC2015

KC5510
KC6015

IC907

M20

CA

CA6525

AC610M
AC630M

US7020

T6020
T9025

GM8020
HG8025

GC2025

KC8050
KC9225

IC9250
IC9350

PR

PR930
PR1025
PR1125

EH520Z
AC520U

VP15TF
VP20MF

GH730
SH730

IP100S

GC2025
GC4125

KC5525
KC7025

IC908
IC3028

M30

PR

PR1125

AC530U

VP15TF
VP20MF

AH120

GF30
CY250

GC2035

KC7030
KC7225

IC908
IC1028
IC3028

K
铸铁用

K10

PR

PR905

AC510U

VP05RT

GH110
AH110

CY100H

―

KC5010
KC7210

IC908

K20

PR

PR905

EH20Z

VP10RT
VP15TF

AH120

CY9020

GC1020

KC7215
KC7315

IC908

   上述记录内容并未得到各公司的承认。


 材料种类对照表

规格分类记号

材料种类

米思米

住友电工
硬质合金

三菱
材料

钨合金

日立
刀具

山特维克

肯纳

伊斯卡

分类

记号

P
钢用

P10

金属陶瓷

TN60

T1200A

NX2525

NS520

―

CT5015

KT315
KT175
HT2

IC20N
IC75T

M
不锈钢用

M10

金属陶瓷

TN60

T250A

NX2525

NS520

―

CT5015

KT315
KT125

―

K
铸铁用

K10

金属陶瓷

TN60

T1200A

NX2525

NS730

―

CT5015

KT315
HTX

―

超硬

KW10

EH10
EH510

HTi10

TH10

WH10

H10
HM

KMI
K8735

IC20

H
高硬度钢用

H10

CBN

KBN525

BN250

MB8025

BXA40
BX360

BH200

CB50
CB7050

KB1615

IB50

   上述记录内容并未得到各公司的承认。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities